{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Which ATV71 encoder card would be used with a differential line driver encoder?
Issue:
ATV71 encoder card used with a differential line driver encoder

Product Line:
Altivar 71, ATV71

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The RS422 Encoder interface card would be used.
If required 5v, it would be VW3A3401.
If required 15v, it would be VW3A3402.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: