{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the minimum clearances for mounting an ATS48?
Issue:
Minimum clearances required on the ATS48 soft starters?

Product line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
all

Cause:
Mounting inside an enclosure

Resolution:
There is a minimum of 4 inches (100 mm) on the top and bottom of the softstart. A minimum clearance of 2 inches (50mm) on each sides.
The enclosure must also allow for proper ventilation to maintain a maximum temperature of 40C (104F) and provide required wire bending space.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: