המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can multiple motors be connected to one solid state soft starter?
Issue:
Can multiple motors be connected to 1 soft starter?

Product Line:
ATS48 ATS22

Environment:
All

Cause:
Application requirement

Resolution:
Yes.
Size the soft starter for the total full load amps of all motors to be connected.
Provide separate overload protection for each motor.

For ATS48: Make sure the CLP parameter in the drC menu is set to OFF.
For ATS22: Make sure SSC parameter in the Adj menu is set to OFF.

Motor connections to the soft starter output should not be made or broken while the soft starter is running.  The resulting sudden change in current will cause problems and possible damage to the soft starter or other equipment.


שניידר אלקטריק ישראל

Can multiple motors be connected to one solid state soft starter?
Issue:
Can multiple motors be connected to 1 soft starter?

Product Line:
ATS48 ATS22

Environment:
All

Cause:
Application requirement

Resolution:
Yes.
Size the soft starter for the total full load amps of all motors to be connected.
Provide separate overload protection for each motor.

For ATS48: Make sure the CLP parameter in the drC menu is set to OFF.
For ATS22: Make sure SSC parameter in the Adj menu is set to OFF.

Motor connections to the soft starter output should not be made or broken while the soft starter is running.  The resulting sudden change in current will cause problems and possible damage to the soft starter or other equipment.
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות