{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Where is the auxiliary contact located on the Class 9065 Motor Logic solid state overload relay ?
Issue:
How to locate the auxiliary contact on the Class 9065 Motor Logic solid state overload relay.

Product Line:
Class 9065 Motor Logic SSOLR

Environment:
North American Products

Resolution:
The auxiliary contact is mounted left of the adjustment dial in upper left corner of relay. Terminals are marked 95 & 96. Service bulletin 30072-013-33 shows the 9999AC04 contact kit position.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: