{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can an auxiliary contact be added to the VC_GU non-metallic enclosed Vario load break switch?
Issue:
Vario auxiliary contact can be added to the VC_GU?

Product Line:
UL 508 Motor Disconnect Switches

Enviroment:
Mini-Vario and Vario™ Assembled and Enclosed Switches

Resolution:
Yes, however this will require removing one of the two grounding straps provided inside the enclosure box to allow room for mounting the auxiliary.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: