{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Are explosion proof enclosures available for GV manual motor starters.

Issue:
NEMA 7/9 rated enclosure for GV manual motor starters

Product Line:
Tesys GV Motor Starters and Protectors

Environment:
TeSys™ GV Manual Starters and Protectors

Resolution:
No hazardous duty enclosures are available for the GV product line.
For explosion proof applications consider the Class 2510 Type M or Type T offering.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: