{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Will the GV2 busbar accessories work with the U-line starters?

Issue:
GV2 busbar U-line compatibility

Product Line:
Contactors and Starters-IEC

Environment:
TeSys™ GV Manual Starters and Protectors

Resolution:
Yes as long as the incoming line barrier, LU9SP0 on the Uline is not required. See the attached catalog page from document 8502CT0201 for details.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

Tesys U-Line busbar selection.pdfTesys U-Line busbar selection.pdf [813.68 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: