{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the 9016 Vacuum switches being field installed with mounting feet?
Issue:
9016 Vacuum switch modification

Product Line:
Vacuum Switches

Environment:
Types GAW and GVG

Resolution:
No, this is a factory installed feature only. Form ``F`` will need to be included in part number to get this fature factory installed if required.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: