{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the maximum AC and DC voltage ratings for a QED switchboard?
Issue:
What maximum AC and DC voltage can QED switchboards operate at ?

Product Line:
QED SWBD

Environment:
Application

Cause:
Product Features

Resolution:
QED switchboards have a maximum voltage range of 600VAC and/or 250VDC.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: