{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why will the KC breakers not fit into the HCM interior?
Issue:
HCM interior cannot take KC circuit breakers

Product Line:
Panelboard, Circuit Breakers

Environment:
ILine Panelboard and Circuit Breakers

Resolution:
Size wise the KC will fit. However, the KC breaker needs a vented trim to allow the gases to escape on a high level fault. The HCM trim is not vented. But the Powerpact JJ and JL do not need the vented trim so they can be used.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: