{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What needs to be done when prompted PrtF Fault on ATV61 display after installing replacement MCB and/or Power Board?

Issue:
ATV61 Drive Shows PrtF Fault after replacing MCB and/or Power Board.

Product Line:
Altivar 61

Environment:
All

Cause:
Altivar 61 with PrtF Fault

Resolution:
Need to Hit Enter, select Power ID (For 18-Pulse CPD=IP00, E-Flex =IP00, MCC = IP00,M-Flex =IP00, Open or Custom Enclosed units = IP20, etc.) Set for IPxx and hold Ent key for 2 seconds.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: