{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

InRow Entering Fluid Temp threshold is not alarming

Issue:
InRow Entering Fluid Temp threshold is not alarming

Product line:
InRow

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
In the newest firmware ACRC 372 and higher the entering fluid temp alarm threshold violation will not be reported unless two conditions are met. The unit has a >=40% valve position opening, and the entering temperature is above the threshold.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: