המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What changes need to be made to accommodate 240 volts on the input to the Matrix-UPS?

The input voltage selector must be adjusted in order to accommodate the new voltage requirement. This process is outlined on page 10 of the owner's manual .