{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Are APC Cat 6 Patch Panels color coded for 568B or 568A?

Issue:
The installer needs to know the color code on the rear of the Cat 6 patch panel.
Product Line:
Cables and Connectivity Solutions, Patch Panels
Environment:
CAT6PNL-24, CAT6PNL-48
Cause:
Installers need to know if the patch panel has the color code they require.
Resolution :
The CAT6PNL-xx series of Patch Panels have both 568B and 568A color codes.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: