{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Was the NetShelter SX AR33xx roof redesigned in 2010?
Issue:
Newer NetShelter SX AR33xx cabinets have a different roof than older models.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
In 2010 the roof of the NetShelter SX AR33xx cabinets were redesigned to allow more room for cable access.

Resolution:
See attached file

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
20131206 NetShelter AR33xx Roof Redesign.pdf [560.51 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: