{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What's the difference between shipping load, dynamic load and static load? Which standards are used to certify these ratings?
Issue:
Shipping, moving and loading cabinets requires the installer to know the difference between shipping load, dynamic load and static load ratings.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Installers and designers need to make sure the load capacity of the cabinet is not exceeded during installation, travel or operation.

Resolution:

Please see attachment for load ratings, definitions and standards.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
20120330 NetShelter SX Load Rating Information Rev 7.pdf [219.69 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: