{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How large can an power surge (electrical transient) be?
Issue:

How large can an power surge (electrical transient) be inside an electrical system?

Product Line:

N/A

Environment:

N/A

Cause:

N/A

Resolution:

Electrical industry standards indicate, electrical power surges inside a building can reach levels up to 6,000 volts and 3,000 amperes, which could deliver up to 90 joules of energy.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: