{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number for the line termination module for the ATV312 CANopen network?
Issue:
Line termination module for the ATV312 CANopen network

Product Line:
ATV312 with CANopen option card

Environment:
All

Cause:
Needs a termination resistor for the CANopen network.

Resolution:
The Line Termination part number is TCSCAR013M120.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: