{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
When do the cooling fans on the ATV212 drives come on?
Issue:
When should the cooling fans on the ATV212 drives be running?

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Fan control strategy

Resolution:
The fan starts when the drive is in RUN state.
The fan stops after the STOP command (with a time delay in relation to the thermal state).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: