{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

How long can the motor leads be on a ATV212 S-flex Drive?

Issue:
Motor leads length on a ATV212 S-flex

Product Line:
ATV212

Environment:
Motor Wiring

Cause:
n/a

Resolution:
The longer the cable, the greater the capacitance. Cable lengths greater than 164 ft (50 m) may appear as a ground fault condition to the drive.  For installations where cable capacitances may be a problem, a reactor or motor protection filter can be installed between the drive and the motor.

The S-Flex is not intended to be used where extremely long output cable runs are required.  Maximum output cable length for standard duty motors should be limited to 100 m (328 ft).  For applications exceeding this cable length, consult the Drives Application Engineer.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: