המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is a line reactor required with the ATV61 or ATV71 drives if the DC choke is not used?
Issue:
ATV61/ATV71 Line reactor or DC choke requirements

Product Line:
Altivar 61 71 ATV61 ATV71

Environment:
High HP units, greater than 100HP, 460V, greater than 75HP, 230V

Cause:
DC chokes are included standard, but the drives can be ordered without a DC choke - form D.

Resolution:
If the DC choke is not used, a 5% line reactor must be installed on the line side of the drive.
This applies to ATV61/71 sizes:
125 HP 460V and above
75 HP 230V  and above

שניידר אלקטריק ישראל

Is a line reactor required with the ATV61 or ATV71 drives if the DC choke is not used?
Issue:
ATV61/ATV71 Line reactor or DC choke requirements

Product Line:
Altivar 61 71 ATV61 ATV71

Environment:
High HP units, greater than 100HP, 460V, greater than 75HP, 230V

Cause:
DC chokes are included standard, but the drives can be ordered without a DC choke - form D.

Resolution:
If the DC choke is not used, a 5% line reactor must be installed on the line side of the drive.
This applies to ATV61/71 sizes:
125 HP 460V and above
75 HP 230V  and above
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות