{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ACRD200 Internal Water Volume

Article available in these languages: Russian

Issue:
ACRD200 Internal Water Volume

Product line:
ACRD200, ACRD201

Environment:

Cause:
Inrow Water Cooled Units Internal Volumes

Resolution:
ACRD20x        0.8 Gallons      3 Liters  10GPM
Note:  working system pressure may not exceed 300 psi

Additional Spec's:

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: