{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can you install the SDSA3650 surge suppressor ahead of the ATS22 soft starter?
Issue:
Surge suppressor SDSA3650 installation ahead of an ATS22

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All

Cause:
Needs to know if he can install the surge suppressor ahead of the soft starter.

Resolution:
It is ok to install the SDSA3650 surge suppressor ahead of the ATS22 soft starter.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: