{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can a dynamic braking resistor be installed on an ATV212 or ATV21 drive?

Article available in these languages: Turkish

Issue:
ATV212 (or ATV21) connection for a DB resistor

Product Line:
ATV21, ATV212

Environment:
All Models and Serial Numbers

Cause:
Installation question

Resolution:
No, you cannot put a braking resistor on an ATV21/212 drive. These drives are not designed to be installed with a braking resistor.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: