{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How is the ATV12 output relay configured?
Issue:
How to program the relay to a desired function.

Product line:
Altivar 12  ATV12

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The Altivar 12 has NO/NC programmable relay output contacts on terminals R1A-R1B-R1C.  (NO is R1A-R1C, NC is R1B-R1C).
Navigate through the menus to ConF, FULL, I-O, and then assign parameter r1 to the desired function.  See the attached file, excerpt from the User Manual, for a list of available functions.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV12 R1 assignment options.pdf [74.71 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: