המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What can cause the acoustic foam in a NetShelter CX to peel, and how can it be fixed?
Issue:
The acoustic foam is peeling.

Product Line:
NetShelter CX
 
Environment:
All versions and serial ranges.
 
Cause:
A damp environment or poor adhesion has caused the acoustic foam to peel
 
Resolution:
Field solution - Recommend Double sided tape, 3M Part number 3M 9495LE or equivalent.
Design Change - Cabinets now have foam stapled in place.