{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can cause the laminate on a NetShelter CX to peel and how can it be fixed?
Issue:
The laminate on a NetShelter CX has begun to peel.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Excessive heat or poor adhesion can cause the laminate to peel.

Resolution:
Replace entire panel or re-apply using contact adhesive and brush. Recommended contact adhesive - EVO-Stick 528 or equivalent.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: