{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Which are the Altistart 48 Soft Starter internal fan part numbers?
Issue:
ATS48 internal fan replacement selection

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Replacement and repair pars

Resolution:
The following list shows the softstart part number along with the part number and (quantity) of the fan kits needed for each softstarter.


ATS48D32Y - VZ3V481 (1)
ATS48D38Y - VZ3V481 (1)

ATS48D47Y - VZ3V4811 (1)

ATS48D62Y - VZ3V482 (1)
ATS48D75Y - VZ3V482 (1)
ATS48D88Y - VZ3V482 (1)
ATS48C11Y - VZ3V482 (1)

ATS48C14Y - VZ3V483 (1)
ATS48C17Y - VZ3V483 (1)

ATS48C21Y - VZ3V484 (1)
ATS48C25Y - VZ3V484 (1)
ATS48C32Y - VZ3V484 (1)

ATS48C41Y - VZ3V485 (1)
ATS48C48Y - VZ3V485 (1)
ATS48C59Y - VZ3V485 (1)
ATS48C66Y - VZ3V485 (1)

ATS48C79Y - VZ3V485 (2)
ATS48M10Y - VZ3V485 (2)
ATS48M12Y - VZ3V485 (2)



שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATS48 fan kits.bmp [1.22 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: