{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Altivar drive is showing dCb on the display.
Issue:
What is the error code dCb on the Altivar Drive's display.
Product line:
Altivar drive families: ATV12, ATV28,  ATV312, ATV32, ATV61, ATV71.
Environment:
All models, all serial numbers.
Cause:
DC Injection Braking.
Resolution:
This is a normal drive state.  It is indicating the drive is injecting DC current into the motor to slow the motor down.  This typically appears on deceleration or at the end of the deceleration ramp.  On some drives, DC Injection can be turned on using a Logic Input.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: