{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Where can you find the conduit kit dimensions for the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Conduit kit dimensions for the ATV61 and ATV71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Accessories for the ATV61 and ATV71 drives.

Resolution:
You can find the dimensions in the manuals linked below:

For ATV61/71 drives 45kW (60HP) and smaller at 230V  AND less than 75kW (100HP) at 460V):
https://www.se.com/us/en/download/document/30072-451-74/

For larger HP ATV61/71 drives:
https://www.se.com/us/en/download/document/30072-451-73/

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: