{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are the Altistart Soft Starts SEMIF47 Compliant?

Issue:
Wondering if the Altistart Soft Starts are SEMIF47 Compliant?

Product Line:
Altistart

Environment:
All

Cause:
SEMIF47 compliant

Resolution:
The Altistart soft starts are not SEMIF47 Compliant, as they do not have enough stored capacity to ride through a power dip or sag.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: