{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does Altivar 61 have a battery that backs up the memory?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Wants to know if the Altivar 61 has a battery that backs up the memory.

Product Line:
Altivar 61, ATV61

Environment:
All models in range.

Cause:
Wants to know if the Altivar 61 has a battery that backs up the memory.

Resolution:
Yes, it has the CMOS battery for programming the back-up. Even without the power leads or 24 Vdc, it will save the program.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: