{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Video: How do you set up reference switching on the ATV212 drives?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Reference switching between VIA and VIB

Product Line:
ATV21 and ATV212

Environment:
All

Cause:
Switching between two analog references VIA and VIB.

Resolution:
Reference switching can be accomplished by programming a logic input R (F112) or RES (F113) to 38.
Program your FNOD as your 1st reference and F207 as your 2nd reference.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: