{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What causes an IFI fault on the ATV312 drive?

Issue:
Causes of an IFI fault on the ATV312 drive

Product Line:
Altivar, ATV312

Environment:
All

Cause:
Unknown rating

Resolution:
Try power cycling the drive to see if the IFI fault clears.  If it does not clear, replace the drive.
Reference manual BBV46385

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: