{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the different media that can be used with the InRow ACRD units?
Issue:
What are the different media that can be used with the InRow ACRD units?

Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
The InRow ACRD can be used with refrigerant R410A alone in an air-cooled system. In fluid-cooled systems, condenser water and water/glycol can be used in the piping loops.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: