{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is capacity regulation on an ACRD?

Issue:
What is capacity regulation on an ACRD?

Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
Capacity regulation is a method of controlling the capacity of the InRow ACRD unit. This is achieved using an electronic Hot Gas Bypass Valve (HGBV) which allows the unit to operate at low load conditions down to 2.5 KW without compressor recycling.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: