{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are optional outdoor heat exchangers (OHE) available with the InRow ACRD?
Issue:
Are optional outdoor heat exchangers (OHE) available with the InRow ACRD?

Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
APC has standard SKUs available for a limited set of outdoor condensers and fluid coolers. Additional OHEs may be configured and custom ordered with the help of Applications Engineering team. Standard lead times do not apply to these units.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: