{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What firmware level of the Altivar 71 drive is required to run SoMove Lite?

Issue:
Unable to connect to SoMove Lite with ATV71.

Product Line:
Altivar 71

Environment:
All Models equal to and below firmware v1.5.5.0

Cause:
None

Resolution:
The compatibility table for SoMove supports the ATV71 at Firmware version level V1.5.5.0

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: