{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can you break down the ETA status word 3201 on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Break down of ETA  status word 3201 on the ATV61/ATV71 drives

Product Line:
Alitvar ATV61 and ATV71

Environment:
With Profibus option card

Cause:
Needs to know the bit breakdown for the ETA status word.

Resolution:
ETA status word for Word 3201
bit 0= Reserved
bit 1= Ready
bit 2= Running
bit 3= Fault
bit 4= Power section line supply present
bit 5= Reserved
bit 6= Reserved
bit 7= Alarm
bit 8= Reserved
bit 9= Command or Ref via network
bit 10= Referenced reached
bit 11= Reference outside of limit
bit 12= Reserved
bit 13= Reserved
bit 14= Stop via Keypad stop button
bit 15= Direction of motor  1=reverse 0=forward.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: