{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Serial Number to use when installing SFT2841?

Article available in these languages: Czech

Product Line
SEPAM Relays
SFT2841

Environment
SEPAM SFT2841 software installation

Resolution
The serial numbers to use while installing the software are:
- For SFT2841 versions 11 and above: 0647740-08
- For SFT2841 versions below 11: 8888888-06

שניידר אלקטריק ישראל