{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Do the HV circuit breakers and contactors work at 60 Hz ?

The HV circuit breakers and contactors work as well as 50 Hz and 60 Hz.
IEC 62271 is applicable to a.c. circuit-breakers designed for indoor or outdoor installation and
for operation at frequencies of 50 Hz and 60 Hz on systems having voltages above 1 000 V.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
1. using at frequency 60Hz.ppt [288 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: