{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
During energization, Sepam 1000+ is making noise. Is this normal?

Yes, this faint noise is a consequence of the good functioning of the very wide dynamics universal power supply. This does indicate any issue with product quality.

Re-published to revised security level: 20 June 2008 by DRM

Applies To: Sepam 1000+ (Sepam Series 20 and Sepam Series 40)

Public

All content © 1992-2008 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL166582 V2.0, Originally authored by LaVI on 06/20/2008, Last Edited by DaMi on 06/20/2008
Related ranges: Sepam series 20, Sepam series 40

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: