{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Sepam 20 version that is compatible with 969 TP or ACE 969 FO - IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 ?

Goals and Symptoms

What is the Sepam 20 version that is compatible with 969 TP or ACE 969 FO - IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 ?

Causes and Fixes

For using the ACE 969 TP or ACE 969 FO, the Sepam 20 has to be at firmware version V05.26 or higher.
This version enables the Sepam 20 to communicate using the IEC 60870-5-103 and DNP 3.0 protocols.

AEDL3


Legacy KB System (APS) Data: RESL201185 V1.0, Originally authored by DaMi on 01/29/2010, Last Edited by DaMi on 01/29/2010
Related ranges: Sepam series 20, Sepam accessories

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: