{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is RTU Control and which devices support it?

RTU Control is a software tool that may be installed with the Easergy Configurator. The software tool offers a PLC like programming environment supporting several types of programming including: Ladder Logic, structured text, and function block diagrams.
The Flair 200C and T200 support this tool and its programs.

שניידר אלקטריק ישראל