המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Are magnetic current transformers available for the Sepam 60/80 relays?

Magnetic current transformers are CSP APS_SENSORS, connected on the Sepam 2000 through BNC/BNC cable. This solution was not implemented on the Sepam 60/80 range and is not available.