{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What versions of the TSX Micro/Premium firmware needed in order to use the PCMCIA memory backup card TSXMFPB096K?

Issue:
Versions of the TSX Micro/Premium firmware needed in order to use the PCMCIA memory backup card TSXMFPB096K


Product Line:
TSX Micro/Premium, PL7


Resolution:
The TSXMFPB096K can be use on the Premium (TSX57) Version 5.5 and later and for the Micro (TSX-37) Version 5.1 and later.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: