{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the baud rate switch settings for the Advantys STBNCO2212 CANopen NIM?

Issue:
How to set the baud rate on the Advantys STBNCO2212 CanOpen NIM.

Product line:
Advantys Configuration Software

Resolution:
When the lower switch is turned to any one of its baud rate positions, the baud rate is defined by the position on the upper switch. Only positions 0 through 7 are used to set the baud.
image

NOTE: The default baud in Flash memory for a new STBNCO2212 CANopen NIM is 1 Mbits/s.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: