{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is Modbus Plus a 'routable' protocol in terms of the proposed NERC Cyber Security Standard CIP-002?


Modbus Plus a NOT a 'routable' protocol in terms of the proposed NERC Cyber Security Standard CIP-002. Based on this standard a protocol is 'routable' if it makes use of OSI layer 3. Modbus Plus uses only OSI layer 1 and 2 therefore is not 'routable' per CIP-002.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: