{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the part numbers of the connection cable between Magelis XBTGH2460 and XBTZGJBOX junction box?

Issue:
Part numbers for the connection cable between Magelis XBTGH2460 and XBTZGJBOX junction box


Product Line:
XBTGH2460, XBTZGJBOX


Resolution:
The connection cable part numbers between the Magelis XBTGH2460 and XBTZGJBOX junction box are:
XBTZGHL3 (3 meter cable)
XBTZGHL10 (10 meter cable)
XBTZGHL20 (20 meter cable)


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: