{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I connect a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?

Issue:
connecting a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?


Product Line:
HMISTU655/855


Resolution:
Yes, you can connect both USB barcode scanner and printer to the HMISTU655/855 but the target only have
one USB port. You will need to use a USB hub.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: